30.01.2019 10:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
[snip] 2. Dann habe ich noch ein kleines Problem. Meine Bits welche ich mit den Tastern setzte, werden nicht zurückgesetzt. Ich habe es programmiert, dass es bei loslassen wieder Rücksetzten sollte aber das macht es nicht. Wie könnte ich das machen? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.01.2019 12:42:51Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
30.01.2019 15:02 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (210) |
Hi diekleinesps In Deiner Hardcopy sehe ich lediglich den PLC-Code Im WinCC kannst Du mit den System Funktionen SetzeBit und RücksetzeBit das Bit in einer Variablen Setzen und rücksetzen. Siehe Anhang. Mit einem E/A _Feld kannst Du die variable ausgeben und prüfen ob OK. Mfg schufri DateianhangBitSetzenRücksetzen.zip (83 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf