02.06.2015 11:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Ne, kann nicht sein. Habe ich nämlich selbst gerade in der Simulation getestet. |
02.06.2015 11:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Siehe Anhang. |
02.06.2015 12:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Unter "Ansicht" kannst du den Zoom verändern. |
02.06.2015 12:38 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Der Plan wird dann kleiner, aber die Fenstergröße bleibt |
17.06.2015 08:57 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo, nun möchte ich das MID dafür installieren. Es handelt sich um ein IFC 010 D von der Firma KROHNE. Nun habe ich die Möglichkeit dieses mit aktiven oder passiven Stromausgang zu benutzen. Welche Variante muß ich denn für den Anschluss an das AM2 wählen (MID wird vorerst mit einer 0BA6 genutzt) Anschlussvarianten im Anhang. Vielen Dank! DateianhangMA_IFC010_d_144.pdf (88 Downloads) |
18.06.2015 14:46 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Keiner eine Idee? Braucht ihr noch mehr Daten? |
Folgen Sie uns auf