08.10.2017 11:52 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Moin, Funktion der Steuerung und eine kleine Übersicht im Anhang, ich hoffe jemand kann damit was Anfangen kann. PS: Vielleich kann das auch jemand programmieren, gern auch gegen einen kleinen Obolus. DateianhangHeizung Bivalent I.pdf (77 Downloads) |
13.10.2017 22:14 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallole, hab ein Programm im Anhang, vielleicht kann mir jemand mit Ahnung helfen. DateianhangHeizung Bivalent.zip (53 Downloads) |
14.10.2017 14:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33326 Bewertung: (4130)
|
Ich hoffe, dass ich richtig verstanden habe.
DateianhangHeizung_Bivalent_V2.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.10.2017 18:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33326 Bewertung: (4130)
|
Hier die nächste Version. Du hast jetzt zwei Meldetexte. Zwischen den beiden Meldetexten schaltest du mit den Cursortasten Rauf/Runter um. Wie du den Wert dann im Meldetext änderst, steht als Text im Diagramm. DateianhangHeizung_Bivalent_V3.zip (70 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf