06.07.2021 11:48 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (126)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Wir möchten mal einen Hinweis geben bezogen darauf, wie die remanenten Daten bei einem Firmware Update bei den SIMATIC Steuerungen S7-1200/S7-1500 erhalten bleiben. Grundsätzlich bleiben die remanenten Daten bei einem Firmware Update erhalten. Dies ist im Systemhandbuch der SIMATIC S7-1500 im Kapitel 13.5 beschrieben: Bei der S7-1200 verhält es sich genauso, allerdings gibt es hier momentan ein anderes Projektverhalten in der aktuellen Firmware V 4.5. Beim Update auf diese Version werden Aktualwerte mit den Startwerten initialisiert. Einzelheiten dazu im FAQ: "Hinweis zum Projektverhalten beim FW Update V4.5" Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
02.08.2021 08:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (126)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Das bei der Firmware-Version 4.5 der S7-1200 beschriebene andere Projektverhalten bei den remanenten Daten ist nun in der Version 4.5.1 bereinigt worden. Damit bleibt der Remanenzspeicher nach einem Firmware-Upgrade von V4.x auf V4.5.1 erhalten. Für die einzelnen S7-1200 Steuerungen steht im SIOS der Download zur Verfügung Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf