26.06.2018 17:30 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 23.03.2024 Beiträge: 155 Bewertung: (0) |
Hier noch die Ansteuerung des Impulsgebers |
29.06.2018 08:28 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 23.03.2024 Beiträge: 155 Bewertung: (0) |
Tipp dazu? |
29.06.2018 11:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsansatz! Der kann natürlich nur eine Anregung sein. Man kann z.B. noch einen Befehl einbauen, der auf Lösen umschaltet, wenn der Stop-Taster betätigt wird usw.!DateianhangVentilwechsel.zip (50 Downloads) |
Folgen Sie uns auf