02.04.2018 01:51 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich würde dieses Programm: DateianhangBrausteuerung_Rezepte1_test.lsc.zip(85 Downloads) vom 25.09.2016 gerne auf einer LOGO! 24 CE 0BA8 ohne Analogmodul laufen lassen. Die PT100 würde ich mit Messwandlern auf 4-20mA umwandeln um die Analogeingänge der Logo! nutzen zu können. Das TDE würde ich auch gern weglassen und die Funktionstasten der Logo nutzen. Die Heizung würde ich mit einem Solid State Relais ansteuern. Ist da so machbar, oder mache ich da einen gravierenden Denkfehler? Vielen Dank für Eure Hilfe! Mark ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.04.2018 09:50:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.04.2018 08:41 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo OK, das hört sich umständlich an. Dann könnte man aber Taster an den Eingängen I1-I4 nehmen oder? Mark |
27.04.2018 21:20 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mir jetzt eine LOGO! 24 CE 0BA6 ,2x PT100 Link und 2 Transmitter Link besorgt. Jetzt habe ich das ganze wie im angehängten Bild angeschlossen aber es wird immer nur eine feste Temperatur angezeigt, egal wie ich die PT100 erwärme. Der Widerstand vom PT100 ändert sich bei Temperaturäderung Datenblätter habe ich leider nicht bekommen, aber ich dachte für den Preis kann man das mal ausprobieren. DateianhangBrausteuerung_Schlueter_Sensoren AL1AL2.zip (73 Downloads) |
27.04.2018 21:26 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hier die Schaltung: Mark |
27.04.2018 22:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33068 Bewertung: (4084)
|
Probiere es mal so.... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.04.2018 21:04 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Ja ich danke Dir! Bei 20mA fallen bei 500Ohm 10V ab, oder? Jetzt hab ich das auch verstanden. Aber ich habe ein ganz anderes Problem: Ich habe als 0-10V -Quelle einen Spannungsteiler mit Poti angeschlossen. Wenn ich die Logo laufen lasse zeigt sie konstant 100°C an egal welche Spannung an Al1 oder Al2 (mit Multimeter nachgemessen) anliegt. In der Simulation funktioniert es wunderbar: AL1 und Al2 auf 1000 Anzeige 100°C Irgendetwas ist da faul, ich weiß nur nicht was? Mark DateianhangBrausteuerung_SchlueterV2.zip (71 Downloads) |
29.04.2018 07:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33068 Bewertung: (4084)
|
Wegen der 24V brauchst du dir keine Gedanken machen, der analoge Eingang kann ja auch als digitaler Eingang verwendet werden und hält Spannungen bis 28,8 VDC problemlos aus. Schließe das Poti über einen Vorwiderstand an, so wie im Handbuch beschrieben. Und für jeden analogen Eingang eine eigene Verschaltung. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seiten 48+49.pdf (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.04.2018 09:38 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Also: Ich messe mit dem Multimeter zwischen Masse und AL1 (I7) oder AL2 (I8) eine Spannung zwischen 0V und 10V, die ich mit dem Poti einstellen kann. Aber die Temperaturanzeige auf dem Display zeigt immer eine konstante Temperatur von 100°C an. Da muss irgendein Fehler in der Konfiguration sein. Ich habe eine 6ED1 052-1CC01-0BA6. Kann ich die Eingänge I1 I2 I3 und I4 digital nutzen und gleichzeitig die Eingange I7 (Al1) und I8 (AL2) analog nutzen? Mark DateianhangBrausteuerung_SchlueterV2.zip (53 Downloads) |
29.04.2018 10:15 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Ich habe mit dem einfachen Programm mal die analogen Eingänge getestet. Es funktioniert die Ausgänge werden bei 5V ein- bzw. ausgeschaltet. Mark DateianhangAnalogtest.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf