15.04.2015 10:05 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
Hallo Zusammen, in Anlage findest du die .lsc mit dem Programm - nach Ende Raste 6 zurück zum Startmenu : ja - Timer läuft erst nach erreichen der geforderten Temp: ja - Regelung Drehzahl im Menü für Rührwerk: ja - Kochfunktion durch manuelle Zeiteingabe im Menü: ja die oben beschriebene 3hl Anlage hört sich echt interessant an, bin da gerne zum Infoaustausch bereit - freut mich das da noch Interesse besteht. Mich würde mal interessieren wie schnell die Temperaturen nach Erhöhung der Stufen erreicht werden...hast du mal ne Logfile zur Auswertung ausprobiert? siehe Anlage. Fotos und Diskussionen zur Anlage (nicht PLC) gerne per PN Viel Spaß derweil beim Testen. DateianhangBrausteuerung_Rasten_26-05-2013.zip (298 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.04.2015 21:52 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen So, als Anhang mal meine weiterbearbeitet Verison der Idee. In der Theorie und im Versuchsaufbau funktioniert alles so wie man es sich vorstellt, Probleme machen ab und an noch die Timer wenn ich meine Potis (Simulation der PT100 Sensoren) in einer falschen Stellung habe stehen lassen. Nun geht es in den kommenden Wochen noch daran, die ganze Anlage zu bauen und in Betrib zu nehmen. Das wird wohl noch ein schönes Stück Arbeit, aber wir freuen uns darauf DateianhangBrauerei_20150417_001.zip (285 Downloads) |
24.02.2016 14:23 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti, zmichl, AdrianMinnig1984 und andere Mitwirkende, erstmal muss ich sagen, Ihr habt hier eine unglaublich gute Arbeit getan, eine tolle Applikation und Ich bin Logo Neuling und beschäftige mich nun mit dieser Steuerung seit 2 Wochen. motmonti hat mich schon in einem Thread unterstützt, indem ich Versuchsprogramme erstelle um zu lernen. motmonti hat mir Brausteuerung Rasten 581.zip in den Thread gestellt und ich habe mich nun ein wenig damit befasst. Weiterhin habe ich einen Test TEMP_MUX: V1/ZEIT_MUX: V1 durchgeführt und ein ausführliches Testlog beigefügt, in dem ich die Auffälligkeiten und die Reaktion des Steuerprograms gelistet habe. An der Logik des Ablaufes habe ich nichts geändert nur TEMP_MUX und ZEIT_MUX mit neuen Testdaten versorgt und Texte hinzugefügt, damit ich mich besser zurechtfinde. Würdet Ihr mir vielleicht hier weiterhelfen, ich denke es handelt sich tatsächlich um kleine Fehler, vielleicht liege ich auch falsch. Wenn ja, würdet Ihr mir das Verhalten des Programms näher erläutern oder habt ihr ggf. schon eine weitergeführte Version, welche ich mir anschauen könnte, wenn ich darf Ich habe das Test Log mit der Version von motmonti gezippt und angeheftet. Screens sind imo auf Logo8 gestellt.
Herzlichen Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz DateianhangTestLog_01_Brausteuerung Rasten_Analyse_V03.zip (221 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Lichtbringer am: 24.02.2016 14:28:00 |
|
02.03.2016 20:37 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe nun mal versucht mich in den Prozess einzuarbeiten. Das Programm läuft soweit, leider
-> Vergesst erst mal die Temperaturen und die Zeiten, es geht um den Prozess. Kommt später im Rezept Managment. Prozess: Ich dachte erst mit einem Schieberegister dies besser handhaben zu können, wollte aber auch wirklich mir erarbeiten, warum der Prozess immer wieder Das Beispiel hier im Forum von zmichi ähnelt diesem und endet im Start Menü, verschiebt man aber nur eine einzige linie (nur verschieben) Also, das Problem ist die Kontrolle nach B138 wieder zu B049. Diese Menü Prioritäten kosten Nerven :-) und ich kann es nicht Nachvollziehen, Kann mir bitte jemand mal sagen, wo mein denkfehler ist. Ich würde gerne wissen, wie ich genau in ein bestimmtes menü schicken kann, also hier der Anfang, Kann mir hier jemand mal helfen? :-) LG Lichtbringer DateianhangNochnBier_V1.zip (196 Downloads) |
Folgen Sie uns auf