01.12.2013 23:36 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, Hab schon einen Vor/rückwärtszähler eingebaut gehabt, irgendwie dann aber eine Schleife hinbekommen, welche ja auch gewünscht war allerdings nur 2 mal.... Dann ist mir eingefallen dass ja auch der Flammwächter nicht anspricht, wenn keine Zündung zustande kommt oder der eingang 1 kein Signal bekommt falls warm genug... dann muss alles ja auch ausgehen - allerdings mit Nachlaufzeit von Q3. Hier glaube ich bräuchte ich mal einen Profi. Ausserdem siet mein Programm ganz schön zusammengeschustert aus. Das geht ischer einfacher.... Gruß und Danke DateianhangHeizung - Kopie.zip (126 Downloads) |
01.12.2013 23:44 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Die Datei hat ein Problem! |
02.12.2013 00:15 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
haut nicht hin, dann geh ich halt schlafen! |
02.12.2013 06:47 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ich habe keine Probleme damit. |
02.12.2013 11:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
So, habe die lsc-Datei mal echt "gezippt"....DateianhangHeizung - Kopie.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf