04.07.2008 14:30 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Ich möchte gerne testweise eine Datenmenge (einige kB) über Profibus zwischen einem PG und einer CPU/Soft-SPS hin und wieder zurück schicken. Nach kurzer Suche auf der Siemens-Support-Seite bin ich auf die Befehle "BSEND" und "BRCV" gestoßen. Erfreulicherweise wurde gleich dieses Programmbeispiel mitgeliefert: http://support.automation.siemens.com/WW/skm/frameset.asp?url=%2FWW%2Fllisapi%2Edll%2F18516182%3Ffunc%3Dll%26objId%3D18516182%26objaction%3Dcsopen%26siteid%3Dcseus%26skm%3D1%26lang%3Dde&Query=bsend+brcv&SearchArea=alle&id=18516182&F11Marker=true&siteid=cseus&query2=&modelled=&lang=de Nachdem ich die Programmbausteine in meinTest-Projekt eingefügt hatte, funktioniert das Senden/Empfangen leider nicht. Hat jemand eine Idee woran die Kommunikationsprobleme in diesem Zusammenhang liegen könnten oder was ich nochmal überprüfen könnte? Ist jemandem bekannt, dass es in diesem Programm-Beispiel einen Fehler gibt? Danke schonmal! MfG Wolfgang |
04.07.2008 16:56 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, hmmm, dass ist nicht ganz so leicht, versuchen Wir es mal mit einer Kombination. Der FAQ: Welche Unterschiede gibt es in der Projektierung von S7-Verbindungen? zeigt erst mal was für einen Verbindungstyp Du brauchst, dass ist auf jeden Fall eine beid- oder zweiseitig projektierte Verbindung. Der FAQ: Wie projektiere ich eine S7-Verbindung über Industrial Ethernet mit dem SIMATIC NET OPC-Server und der SIMATIC NET PC Software? zeigt die Projektierung einer einseitig projektierten Verbindung, der Unterschied zu den zweiseitig projektierten Verbindungen besteht eigentlich nur darin das der Verbindungspartner direkt angegeben wird und die TSAPs für die remote Station vom System vorgegeben werden. Ich hoffe dass hilft soweit weiter. Die Projektierung muß jeweils auf die Steuerung und die WinAC geladen werden, damit sie den Partnern bekannt ist. Viel Erfolg J_Bell |
08.07.2008 13:18 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hier ein Screenshot der NetPro-Ansicht! |
08.07.2008 15:11 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, wunderbar! Sowas freut immer zu hören. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf