02.05.2020 01:43 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo. Hallo. Ich habe eine Frage für Sie. Es geht darum das ich auch einen Chiron besitze und lerne mit ihn zu arbeiten. Ich habe gesehen das er einen sehr kleinen Memory kapatzitet hat. Ich wollte Sie fragen wie man das nachlade betrieb aktiviert? und kann man die Memory verbreiten oder etwas enlich? Ich habe versucht den BTR zu aktivieren aber ich habe es nicht geschaft. Haben sie erfarung mit der BTR Option? Herzliche Grüße. Sinumerik 810M ist die Steuerung. Viele Grüße. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/04/2020 10:36:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.05.2020 10:38 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 7957 Bewertung: (162) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Nachlade betrieb sinumerik 810M Chiron FZ12s wurde in der Konferenz CNC Automatisierungssystem SINUMERIK veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf