29.06.2020 23:08 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.06.2023 Beiträge: 1739 Bewertung:
|
Folgende Beobachtung habe ich im LSC gemacht: Ich wollte den Offset-Wert eines Analogverstärkers vom Programm beeinflussen. Bei der Konfiguration des Variablenspeichers kann man laut der Symbolik in den Wert des Verstärkerbausteins schreiben. Aber weit gefehlt ! Man kann nur über diesen Weg den Wert auslesen. Dann ist aber die Symbolik falsch !?! Und außerdem erschließt sich mir der Sinn dann auch nicht. Leider hab ich dann die Funktion auf andere Weise, mit mehr Blöcken, umgesetzt. Ella_68 DateianhangAnalog-Verstärker.zip (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf