Industry Online Support
Technical Forum
28.02.2008 14:32 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, tja, das "alte" Übel mit dem Admin Passwort. Schau dir mal diesen FAQ an -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24182683 Vielleicht kannst DU was damit anfangen. Generell tauchen "alle" in der Benutzerverwaltung auf. Gruß |
29.02.2008 12:14 | |
Beiträge: 146 Bewertung:
|
Ich möchte aber keinen Touchbutton nutzen, sondern eine Taste am Panel zum Beispiel K2 oder so.... |
29.02.2008 13:27 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, habemal auf die schnelle ein Projekt erstellt, allerdings geht es nur mit einem script! Schau Dir am besten mal"Anlage" an. Habeein paar screen shots und das script beigefügt. (Leider ist das "leere" Projekt schon 1,6 MB groß, sonst hätte ich dieses beigefügt) Über die Schaltfläche F11 wird das EA-Feld eingeblendet. Über das eingeblendete EA-Feldden Wert "12345" eingeben. Durch die Wertänderung wird das Script aufgerufen und das Bild 2 aufgerufen. Bei Falscheingabe wirdeine Meldung ausgegeben. Ohne ein Script dürfte eswohl nicht gehen. (mir fällt zumindest jetzt nichts ein) Bei mir funktioniert das zumindest :) Gruß DateianhangBilder.zip (156 Downloads) |
29.02.2008 13:49 | |
Beiträge: 146 Bewertung:
|
Ja mit einem Skript hätte ich das ja auch hinbekommen, aber leider kann man beim OP177 keine Skripte verwenden...oder sehe ich das falsch? |
Folgen Sie uns auf