21.11.2023 09:37 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2995 Bewertung: (472)
|
Hallo Bezar_87, die Checkbox kann - wie andere Bildobjekte auch - angepasst werden, auf einiges hat der Anwender jedoch keinen Zugriff. Das ist wohl auch aus Performance-Gründen so gewählt. Jeder zusätzliche Parameter erzeugt mehr Aufwand fürs Rendern am Gerät. Die Einträge der Checkbox können nicht individuell in ihrer Größe geändert werden, die allgemeine Größe lässt sich über den Parameter "SelectionItemHeight" (bei den Eigenschaften "Item height" bzw. "Eintragshöhe") ändern. Werden bei den Einträgen Grafiken verwendet, so lässt sich nur konfigurieren, wie diese an den verfügbaren Platz angepasst werden. Das ist das gleiche Verhalten wie beispielsweise bei der Schaltfläche auch. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf