Industry Online Support
Technical Forum
21.05.2007 10:59 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo Fry, eine Software die die OPC Schnittstelle nutzt ist leicht zu finden, im Internet kann man viele freie OPC Clients probieren. Warum nicht, die SIMATIC NET Software hat hierzu den OPC Scout, diese Software ist eigentlich nur ein ganz simpler OPC Client, versuche es ruhig mal. Viel Glück bei den DCOM Einstellungen J_Bell http://www.opcconnect.com/freecli.php |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 21.05.2007 11:03Link added |
|
23.05.2007 07:59 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, vielleicht hilft folgender FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1628028 nemo |
06.06.2007 10:57 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo Oskar, und was sagt Microsoft dazu???? J_Bell |
Folgen Sie uns auf