17.03.2021 21:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Ich gehe eher davon aus, dass der Themenstarter mit "Anruf" eine SMS meint ... |
18.03.2021 04:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
In der Konfiguration des CMR kannst du max. 20 Benutzer hinterlegen (siehe Anhang). Das CMR hat (wie schon geschrieben) 2 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge, welche per SMS abgefragt, bzw. geschaltet werden können. Da CMR hat keine eigene Steuerungsintelligenz, wo du ein Programm hinterlegen kannst, welches eine Timerfunktion hat. Wenn du dies benötigst, musst du eine LOGO! dazu nehmen. Oder eine externe Hardwareschaltung, die nach dem Öffnungsbefehl über Zeit das Schliessen veranlasst. DateianhangLOGO! 8 - Industrial Ethernet LOGO! CMR2020 _ LOGO! CMR2040_Ausgabe_2021_01 Seite 64.pdf (136 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/18/2021 04:01:00Anhang |
|
18.03.2021 14:54 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Mit Anschaltrelais meine ich übrigens so etwas https://www.voelkner.de/products/128025/Metz-Connect-SAR1-AP-Stromanschalterelais.html Mit 180€ für die Fritzbox 6850 und 30 für das Relais ist man wahrscheinlich immer noch preiswerter als mit dem Logo Gerät. Und die Zeitfunktion fürs Schließen bringt eigentlich jede Schrankenanlage schon mit. Ob es beim Telefonbuch der Fritz eine Grenze gibt, weis ich nicht, vermutlich aber jenseits der 1000 Einträge. Könnte man sogar mit Google Kontakten synchronisieren. |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 03/18/2021 15:10:52 |
|
Folgen Sie uns auf