10.06.2015 11:59 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo!
Wie werden eigentlich die 2 Eingänge und die 2 Ausgänge richtig beschalten? Scheinbar stehe ich irgendwie auf der Leitung. Was schliesse ich bei "M" an? Masse oder +12V? Hab in der Beschreibung keinen Anschlußplan gefunden. Wie habt ihr dies gelöst?
Danke und Gruß Alex ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 11.06.2015 09:54:44Neue Überschrift nach splitten |
|
11.08.2016 10:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33656 Bewertung:
|
Wichtig ist, dass parallel zur Spule eine Freilaufdiode in Speerrichtung geschaltet ist. |
11.08.2016 10:45 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Danke für deinen Hinweis. Die habe ich damals schon mit Diode gekauft. Habe diese drinnen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf