26.05.2020 10:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Zu VPN: Dazu gibt es ein Beispiel von Siemens. Einrichtung einer gesicherten VPN-Verbindung zwischen einem PC und LOGO! 8 1.) Ja. 2.) Ja. 3.) Meines Wissens nach nicht, da der Webserver zum Aktualisieren zu viel Zeit braucht und es dadurch zu Verbindungsabbrüchen kommt. Wenn du eine Aussage von Siemens möchtest, um sicher zu gehen, dann starte einen Support Request. |
26.05.2020 11:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Schau dir mal diese FAQ an: |
26.05.2020 12:23 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Ich habe bei Siemens einen Service request geöffnet. Werde euch auf dem laufenden halten. |
27.07.2020 10:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Das müsste der Eintrag Gateway-Adresse sein. |
Folgen Sie uns auf