19.11.2022 12:43 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Leider habe ich keine LOGO! griffbereit, um es zu testen. Es geht um ein LOGO! 230RCE. Ist es möglich mit nur der positiven Halbwelle einen Eingang anzusteuern, und die negative Halbwelle steuert einen anderen Eingang an? Der Hintergrund der Frage ist der, dass zu weinige Drähte in der Leitung vorhanden sind. Im Anhang ist ein Beispielschaltplan. Hat das schon jemand gemacht, und wie sind die Erfahrungen? Gruß, Quirin DateianhangLOGO Eingang codiert mit Diode.pdf (217 Downloads) |
19.11.2022 14:49 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Guter Gedanke! Die Zeitspanne ist so wohl gut gewählt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.11.2022 04:40 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo, Ixo65, Danke für den Test Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf