15.11.2024 06:27 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.01.2025 Beiträge: 3462 Bewertung: (543)
|
Hallo K+D, ich habe es soeben getestet, mit V19, Update 3 funktioniert das Überschreiben tatsächlich nicht mehr. Du solltest das Verhalten an den technischen Support melden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.11.2024 07:03 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.01.2025 Beiträge: 3462 Bewertung: (543)
|
Hallo K+D, das Problem ist auf eine Änderung im Skript zurückzuführen. Diese ist erst in V19 Update 3 enthalten. Wenn du die Image-Version im Panel wieder auf V19.0.0.2 änderst, funktioniert es wieder. Auf deinem Computer ist das Update 2 natürlich bereits durch das Update 3 ersetzt worden. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was passiert, wenn du das Update 2 auf deinem Computer installierst. Ich vermute, dass das Update 3 dann überschrieben wird. Es könnte aber auch sein, dass das Update 2 gar nicht installiert wird. Ich weiß es nicht, weil ich die Installation nie so durchführe. Ich entpacke die Dateien immer. Ich gebe dem Ordner mit den Firmware-Dateien einen aussagekräftigen Namen und lege ihn in meine Imagesammlung. Ich kann die Ordner auch auf einen USB-Stick packen und habe dann am Panel die verschiedenen Versionen zur Installation zur Auswahl. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf