07.12.2011 10:44 | |
Beiträge: 1530 Bewertung:
|
Hallo Aktif, COROS LS-B, FlexOS, das ist schon lange her. Ich habe jahrelang damit gearbeitet. Bzgl. des Problems mit den großen Festplatten findet man über das Internet Tipps. Diese reichen vom Partitionieren bis hin zu irgendwelchen Einstellungen im BIOS. Besonders vertrauenswürdig ist zumindest Letzteres nicht. Auch habe ich keine Rückmeldung zum Thema des erfolgreichen Partitionierens gefunden. Gebe hier lieber keinen Link an, weil sich diese Sachen ja schnell wieder ändern. Die Möglichkeit ein COROS LS-B Projekt auf WinCC umzusetzen besteht prinzipiell schon, aber es gibt sicher noch einiges nachzuarbeiten. Es hängt vom Umfang des Projektes ab. Aus meiner persönlichen Erfahrung in Projekten, kann ich sagen, daß es durchaus Kunden gab, die "lieber" gleich mit WinCC neu projektiert haben. Trotzdem sende ich Dirnoch denhoffentlich hilfreichen Links zu, damit Du das Ganze überdenken kannst. Migration von COROS LS-B/FlexOS oder COROS LS-B/WIN nach WinCC Wenn Du eine Lösung bzgl. der Festplatte findest, wäre es nett, wenn Du das Ergebnis hier posten könntest, damit andere Forumteilnehmer ev. auch davon profitieren können. Viele Grüße Bizur |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf