15.11.2011 11:04 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 496 Bewertung: (66) |
Hallo Gustel, hast Du schon versucht die Parametrierung der zwei Stopbits bei der S7 und dem anderen Slave einzustellen, damit alle Parameter gleich sind? Zur Kommunikationsbeschreibung bzw. Ablauf, hier der Link zum Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1220184 Versuche es mal vom Master aus mit dem Funktionscode 8 (LoopBack) damit sollte auf alle Fälle eine Antwort des jeweiligen Slaves kommen. LoopBack wäre mit einem ping von Ethernet vergleichbar. |
Viele Grüße |
|
Folgen Sie uns auf