18.02.2022 11:13 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi Typhex, Welche Verbindung wird hier genau verwendet? Für Profinet müsste ja einer IO-Controller und der andere IO Device sein. Profinet wird gerne mal als Synonym fürs Industrial Ethernet genommen. Ich denke eher, dass du hier mit einer S7-Verbindung arbeitest, oder? Welche Steuerung macht hier den aktiven Verbindungsaufbau? Je nach dem was du genau für eine Verbindung verwendest kannst du diese auch diagnostizieren und auch resetten. Beispielsweise mit T_RESET: T_RESET: Verbindung zurücksetzen hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf