13.11.2008 10:31 | |
Beiträge: 162 Bewertung:
|
Hallo riesermauf, SPAOB 230 SPAOB 231 SPAOB 235 |
13.11.2008 11:42 | |
Beiträge: 162 Bewertung:
|
Hallo riesenmauf, das PAFE steht sehrwohl im ersten Link, das gehört zum FB und die werden dort beschrieben. Hier noch mal eine genauere Aufschlüsselung im Anhang. Und 2. hier der Link zum Handbuch (ist übrigens auch auf der CD) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16895465 Mfg FrankW |
Zuletzt bearbeitet von: FrankW. am: 13.11.2008 12:44 |
|
13.11.2008 13:09 | |
Beigetreten: 18.12.2006 Letzter Bes: 30.11.2023 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo FrankW danke für den Link und Anhang. L.G. |
11.02.2015 12:45 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf