13.07.2022 16:00 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2983)
|
was meinst du mit wechselt die MAC Adresse? |
13.07.2022 20:39 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2765 Bewertung: (448)
|
Hallo Aaron, kann es sein, dass sich die MAC-Adressen nur in der letzten Stelle unterscheiden? Das ist nämlich normal, die CPU 1515‑2 PN hat 5 MAC-Adressen. Nachzulesen ist das im Gerätehandbuch. Und ändern lässt sich dies auch nicht. Viele Grüße |
14.07.2022 07:25 | |
Beigetreten: 30.11.2018 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen,
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/38726958
Vielen Dank für eure Hilfe! |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 07/14/2022 09:38:10Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf