14.10.2016 09:45 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Hallo, wurde die Hochrüstung "mit" oder "ohne Nutzung neuer Funktionen" durchgeführt? Ein Hardware-Tausch ist eine neue Funktion, insbesondere wenn die CPU 410 eingesetzt wird, die erst ab PCS 7 V8.1 V8.0 SP2 auf den Markt kam. Alte Add-on Bibliotheken oder die Verwendung von Treibern, der Version kleiner V8 werden mit dieser CPU nicht unterstützt. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 14.10.2016 09:45:33Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 14.10.2016 09:50:09Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 14.10.2016 12:21:28SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
14.10.2016 12:20 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Im Handbuch "SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Software-Aktualisierung ohne Nutzung neuer Funktionen" wird der Tausch von Hardware nicht beschrieben, da er nicht vorgesehen ist. Im Handbuch ""SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Software-Aktualisierung mit Nutzung neuer Funktionen" ist im Kapitel 6 "Anpassungen der Hardware" der Tausch und Anppassung von Hardware beschrieben.https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109736706 Daraus folgt, das jeglicher Tausch von Hardware eine Software-Aktualisierung mit Nutzung neuer Funktionen voraussetzt bzw. darstellt. Wie erwähnt, erschien die 410 CPU erst zu PCS 7 V8.1. Ich selbst hatte schon Probleme mit einer 410 CPU und Treiberbausteine, die kleiner V8 sind. Im Produkthandbuch "CPU 410-5H" steht in Kapitel 2.1 "Die CPU 410-5H ist einsetzbar für PCS 7 ab V8.1".https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/74736822 Bin aber sehr gespannt, was die Hotline zu diesem Fall weiterhin mitteilt. Denn die Aussage, dass V7 Treiber in der CPU 410 laufen, finde ich interessant. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 14.10.2016 12:57:53SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
14.10.2016 14:12 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Das ist eine gute Idee, die DBs nach und nach wieder einzuspielen. Wenn dann der Ladevorgang wieder abgebrochen wird, kann man den DB analyisieren (lassen) und schauen, woran es liegt. Ich drücke Dir aber die Daumen, dass nach dem Rückspielen aller DBs der Ladevorgang weiterhin funktioniert. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf