19.10.2016 15:53 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 1165 Bewertung:
|
Hallo Zusammen,
Dem würde ich nur bedingt zustimmen (ohne es selbst ausprobiert zu haben). Richtig ist wohl das man bezügl. der Treiber wählen muss ob man für eine CPU die alten Treiber aus V7.1 weiterbetreiben möchte oder die neueren Treiber (APL, ab V8.0) nutzen möchte. Ein Mischen von alten und neuen Treiber im Programm einer CPU führt zu einem Fehler beim Übersetzen und ist somit nicht möglich. Nun wird es in der alten Library evtl. keinen Treiber für die CPU 410 geben. Dann müssten alle Treiber im Programm durch die APL-Treiber ersetzt werden. Es muss aber deshalb noch lange nicht eine vollständige Software-Aktualisierung mit Nutzung neuer Funktionen durchgeführt werden. So kann man m.E. durchaus alle sonstigen Bausteine aus der alten Library weiterverwenden. Man sollte jedoch beachten das nur die V7.1 SP4, welche auf der PCS7 V8 DVD drauf ist unter Win7 installierbar ist und man sollte deshalb die alten Bausteine wenigstens auf diese Version upgraden. Andererseits möchte ich gar nicht ausschließen das sogar mit der V7.1 Library ein Treiber für die 410 generiert wird. Zumal die Hotline das ja laut timmek auch sagt....
Ich weiß, zum eigentlichen Problem von timmek tut das nichts mehr zur Sache, aber ich konnte es mir nicht verkneifen... Gruß... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf