08.09.2008 07:54 | |
Beiträge: 162 Bewertung:
|
Hallo, Danke erst mal für eure Antworten. Ich muss dann erst mal in der S5 schauen, ob ich noch 244 Byte Ausgänge habe. MfG FrankW |
11.09.2008 23:58 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo FrankW, also wenn ich das Handbuch: Dezentrales Peripheriesystem ET 200 IM 308-C und S5-95U richtig verstanden hab gilt der Satz: Wenn ein Ausgang linear adressiert wird, kann er nicht mehr über den FB IM308C angesprochen werden. Seite 6 - 5 Tabelle 6 - 2. Ich hoffe dass stimmt auch so noch. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf