08.05.2017 14:57 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2166)
|
Hallo Alexandra, mit einem C-script unter Verwendung der ODK-Funktion "TLGInsertArchivData" kann man auch Werte in das Taglogging-Archiv schreiben. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof DateianhangTLGInsertArchivData.pdf (119 Downloads) |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
10.05.2017 11:13 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Danke, werde ich mal testen |
Folgen Sie uns auf