05.05.2020 13:55 | |
Beigetreten: 10.03.2015 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo ka1.rei, meines Wissens ist die aktuelle Firmware die 3.28. Firmwareupdates sind möglich, diese werden mithilfe der MMC Karte (6SL3254-0AM00-0AA0) durchgeführt. An die Firmware kommst du glaube ich so direkt nicht ran. Da würde ich mich entweder an deinen Vertriebsbeauftragten, den Produktverantwortlichen zur CU240S oder über einen ServiceRequest wenden. Bei den IOPs sollte es möglich sein über den USB-Stecker auch ein Downgrade durchzuführen. D.h. eine ältere Firmware drauf zu spielen. Gleiches kannst du mit den Umrichtern ja auch machen, also die Firmware hoch- oder runterrüsten. Gruß |
Folgen Sie uns auf