13.11.2017 10:39 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 5887 Bewertung:
|
Hallo, für den redundanten Aufbau ist ein Y-Link erforderlich. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/43688632 Es wird auch eine Lösung für Profinet geben. Wenn es nur um die Fehleranzeige geht, kann eine CPU über Telegramm und die Zweite über azyklische Leseaufträge auf den Antrieb zugreifen. |
With best regards, |
|
20.11.2017 14:56 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 5887 Bewertung:
|
Hallo, mit de S71500 sollte Shared Device mit 2 getrennten Projekten und Einbindung des G120 über GSD möglich sein. Shared Device mit SIMATIC S7 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109741600 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf