27.04.2015 09:23 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, seit geraumer Zeit wiederholt sich das Problem, das der Umrichter die Frequenz nicht hält. Die Frequenz springt von Soll auf Null und wieder zurück. Der Motor kommt somit nicht auf Drehzahl. Ein Reset bringt keine Veränderung. Lediglich das Freischalten schafft Abhilfe. Nur ist das eine sehr unelegante Lösung. Das Problem bezieht sich auf mehrere FU's. Gibt es schon ähnliche Beobachtungen? Hardware: PM240; CU240S DateianhangIMG_6466.MOV (46 Downloads) |
Folgen Sie uns auf