05.11.2013 12:31 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung: (3003)
|
Hallo, funktioniert den die CF mit der FW in einer anderen CU? Gruß Christoph |
05.11.2013 13:15 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, |
05.11.2013 13:52 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, MFLB die Karte ist 6SL3054-0CF00-1AA0 Es ist Version V2.5 Gruss Tibco |
Folgen Sie uns auf