26.07.2016 15:44 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1052) |
hi Elektek, mir ist da nichts bekannt. Ich würde aber mal schauen ob die SFB52 "Datensatz lesen" oder die SFC51 "Systemstatus lesen" hergeben. Die verfügbaren Datensätze findest du in folgendem Handbuch: System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2 hoffe du findest was, Grüße, |
FCK WAR! |
|
27.07.2016 11:33 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo mopS04, im SFB52 und ims SFC51 habe ich bereits nachgesehen, diese würden auch weiterhelfen. Aber wo kann ich die Systemreserve aus dem Baugruppenzuustand finden, die ich dann mit dem SFB52 auslesen könnte?
Mit freundlichen Grüßen Elektek |
Folgen Sie uns auf