08.12.2015 16:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hach... ich bin ja sooo stolz auf die Entwicklungsabteilung |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.12.2015 10:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Habe mal eine Anfrage beim Support gemacht. Was meine "Legende" über dem Kurven-Diagramm angeht, dies liegt an "Prioritäten" von Objekten... und das Kurven-Diagramm hat eine hohe Priorität, es lassen sich keine Texte oder Linien (auch keine Schaltflächen) davor legen. Also anders lösen. Dann habe ich auch wegen meinem anderen Problem gefragt. Dazu habe ich den Tip bekommen, den Inhalt des Ordners "IM" (zu finden im jeweiligen Projekt-Ordner) zu löschen. Dort liegen die temporären Dateien eines Projektes, es macht wohl Sinn, diese ab und an mal zu löschen. Bei mir hat es jedenfalls geholfen. DateianhangTIA_Bilder.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 09.12.2015 10:25:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf