17.09.2023 06:40 | |
Beigetreten: 09.07.2021 Letzter Bes: 30.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe auch vor Daten aus einem Sungrow Wechselrichter auszulesen, aber leider bekomme ich die Daten nicht angezeigt. Ich hätte gern das Register 13009 ausgelesen. Über Modbus-Master kann ich den wert Lesen. Aber was muss ich in der Logo einstellen? Vielen Dank schon mal Mit freundlichen Grüßen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/18/2023 10:45:43Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.09.2023 06:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Was für ein Datenformat hat das Register? Int32? UInt32? Float32? |
17.09.2023 07:35 | |
Beigetreten: 09.07.2021 Letzter Bes: 30.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Int32 aber UInt32 werden bestimmt auch noch interessant für mich. siehe Modbus Register für Sungrow Wechselrichter zum Import in Iobroker · GitHub Gruß Stefan |
18.09.2023 09:02 | |
Beigetreten: 09.07.2021 Letzter Bes: 30.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
|
18.09.2023 09:03 | |
Beigetreten: 09.07.2021 Letzter Bes: 30.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
die Einheiten ID, was muss da Eingetragen werden, das verstehe ich noch nicht so ganz? |
18.09.2023 09:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Die Einheiten-ID ist die Adresse eines Geräts im Modbus-Netzwerk. |
Folgen Sie uns auf