18.02.2022 15:07 | |
Beigetreten: 20.01.2022 Letzter Bes: 04.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich Versuche diese Variante zu nutzen. Sobald jedoch per VM Parameter Zuordnung der Wert dem Zähler zugeordnet wird und dieser sehr groß ist, wird der Wert im VM Register auf 0 gesetzt. Ohne die VM Parameter Zuordnung zeigt die Logo die Werte richtig an. Bei 32Bit INT in 2 VM Registern oder gleich richtig im passenden VD Register. Ist der Wert zu groß? Bis zu welchem Wert ist diese Variante möglich? Im Beispiel ist VW150 = VW250 (VD ebenso) -> VW150 ist dem Zähler B004 zugeordnet. (32Bit INT) Hier wird alles in VW150(bzw.VD) auf 0 gesetzt. VW250(bzw.VD) zeigt die korrekten Werte. VW110 = VW210 (VD ebenso) -> VW110 ist dem Zähler B019 zugeordnet. (32Bit INT) Hier funktioniert alles. Ist aber durch den kleinen Wert im Beispiel nur ein 16Bit INT Wert. Da der Wert noch zu niedrig ist steht aktuell nur in VW110 ein Wert und VW112 ist noch leer. Hat jemand eine Idee? Kann man die VD Variablen auch direkt nutzen? Die LOGO! scheint ja den 32Bit INT Wert korrekt zu bestimmen. Vielen Dank schonmal ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/22/2022 05:52:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.02.2022 15:12 | |
Beigetreten: 20.01.2022 Letzter Bes: 04.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hier noch das Testprogramm und Bilder von den Einstellungen. DateianhangTest32BitzuGleit.zip (297 Downloads) |
19.02.2022 14:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33367 Bewertung: (4138)
|
Hier ein Screenvideo vom Online-Test.
DateianhangZählerstand durch eine zweite LOGO! überschreiben.zip (322 Downloads) |
19.02.2022 17:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33367 Bewertung: (4138)
|
Und hier noch ein Screenvideo, wo der Zählerstand in der LOGO! von einem Modbusgerät (in diesem Fall eine Eaton easyE4) überschrieben wird.
DateianhangZählerstand in LOGO! durch Modbus-Gerät überschreiben.zip (307 Downloads) |
Folgen Sie uns auf