09.09.2017 16:20 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Hallo, in der Vergangenheit gab es etliche Themen hier zu Problemen mit Datalog usw. Für alle, die germe eine einfache Min/Max-Auswertung suchen, das Aufzeichnungsintervall anpassen wollen, um sich nicht durch 1000 Zeilen etc wühlen zu müssen etc., dem sei das Video zu teslascada 2.16 ans Herz gelegt:https://www.youtube.com/watch?v=n137zP4SoDA Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.09.2017 16:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Dann muss man sich ja mal erst ganz einfach TeslaScada zulegen.... |
09.09.2017 17:19 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Sicher, eine Logo aber auch |
Folgen Sie uns auf