25.01.2016 14:52 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe ein Ähnliches Problem. Ich schreibe mit einem Move Befehl INT-Werte in einen Datenbaustein. Dies Funktioniert auch wunderbar, solang der Datenbaustein leer ist, Sprich ich einmal die CPU auf STOP und wieder auf RUN gesetzt habe. Datentyp im Baustein ist INT, der, der eingelesen wird ist auch INT
CPU ist eine 1214C DC/DC/RLY Version 4
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 26.01.2016 10:34:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.01.2016 10:40 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo Maschinist,
Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf