13.09.2007 11:26 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, für den Fall der Ethernet-Kommunikation stehen 2 Lösungen bereit: 1. Die S7 Kommunikation. Sie ist einfach über NetPro zu projektieren und kann sowohl ein- als auch beidseitig verwendet werden. Ich würde die einseitige Variante mit PUT / GET verwenden. (Siehe Handbuch "STEP 7 - System- und Standardfunktionen für S7-300 und S7-400") 2. Die offene TCP Kommunikation. Die ist schnell, aber nicht ganz so einfach, da man die Verbindung in einem DB projektieren muß und dann den Verbindungsaufbau, die Datenübertragung, den Verbindungsabbau... u.s.w. selbst ausführen muss. Hierfür gibt es aber noch so einige Beispiele im Produktsupport oder in Applikationen und Tools. Wie wird eine offene TCP Kommunikationsverbindung zwischen zwei S7-300 PN CPUen aufgebaut und wie werden Daten ausgetauscht? Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 13.09.2007 11:27 |
|
28.09.2007 09:37 | |
Beigetreten: 12.09.2007 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, eine weitere Möglichkeit des Datenaustauschs findet man im Support http://www.ad.siemens.de/support unter der Beitrags-ID 18924842 |
28.09.2007 10:59 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
die kommunikationsbausteine besitzen meist einen parameter (RET_VAL; DONE; ERROR; o.ä.) welche entsprechend ausgewertet werden können (high-signal => Auftrag fertig). die genaue beschreibung zu den bausteinen findet man in der Step7-Hilfe. am einfachsten, den verwendeten Baustein im editor aufrufen mit dem courser drauf gehen und F1 betätigen. zu der am anfang angesprochenen lösung über put/get in der Step7-Hilfe mal nach "put" suchen und dann das thema "Projektieren von S7-Verbindungen für eine SIMATIC PC-Station über Router" und weiter unten dann "Verbindungen projektieren für eine SIMATIC PC-Station" auswählen. da wird diese variante sehr gut beschrieben. viel erfolg gochtel |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 28.09.2007 11:00...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf