Industry Online Support
Technical Forum
07.11.2011 15:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Schau doch mal in den Beitrag von McMuffin bzw sein Anhang..... Wichtig ist eben die Adressierung und halt "lesend" oder "schreibend" |
08.11.2011 09:04 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Wenn du jetzt noch bei Logo1 als Verbindung "Server" einstellst müsste es gehen |
09.11.2011 08:54 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Du schreibst ja auch das QB0 in VB1, somit musst du im NI1 auch VM1.0 für Q1 VM1.1 für Q2 etc einstellen |
10.11.2011 17:51 | |
Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo, habe es heute noch mal versucht, es geht einfach nicht ! Analoge Daten werden übertragen, Ein / Ausgänge nicht , was mache ich falsch oder ist das Logo defekt ? Gruß stellmotor DateianhangSchaltplan client 74.zip (283 Downloads) |
11.11.2011 13:54 | |
Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo, ja es geht , glaube jetzt habe ich es bergiffen! Danke für die Geduld! Gruß stellmotor |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf