14.10.2022 03:15 | |
Beigetreten: 05.01.2018 Letzter Bes: 21.10.2022 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, hab hier auf einem Windows 7 Rechner Stück für Stück die Siemens-Software auf den (meines Wissens) neusten Stand hochgezogen. Leider bin ich beim WinCC flexible 2008 auf ein Problem gestoßen das ich nicht gelöst bekomme. Ursprünglich war 2008 SP3 installiert. Mit 2008 SP5 Upd 2 bekomme ich beim Öffnen der HMI-Projekte aus Step7 (Pro 5.5 SP4 HF11) heraus die Fehlermeldung im Anhang. Im error.log des SQL-Server sieht das so aus:
Ich konnte beobachten das kurz vor der Meldung Dateien im Projektverzeichnis angelegt wurden. Ein Schreibrechteproblem der PROJECT_2.conversion.tmp im Dateisystem schließe ich daher aus. Und es besteht auch wenn ich das Projekt in eine neues Verzeichnis dearchiviere. Die Anweisung 2.1 & 3.1 ausFAQ 29420407hilft mir hier nicht weiter. Hab auch mal %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\WINCCFLEX2014 gelöscht. Deinstallation von WinCC, MS-SQL-Server 2014, MS-SQL-Server 2014 Express und anschließende Neuinstallation ändert leider auch nichts. Bin so ziemlich ratlos... Aufgefallen ist mir noch das auf einem anderen System das auch mal WinCC 2008 SP3 war der SQL Server (WINCCPLUSMIG2008) vorhanden ist und läuft. Der fehlt auf diesem System. Grüße, Lauckner |
Zuletzt bearbeitet von: Lauckner am: 10/14/2022 03:17:33Zuletzt bearbeitet von: Lauckner am: 10/14/2022 03:26:21Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/14/2022 09:05:25Link optimiert. |
|
18.10.2022 19:05 | |
Beigetreten: 05.01.2018 Letzter Bes: 21.10.2022 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Abend, bin leider noch nicht weiter gekommen. Habe heute mal versucht wie es sich bei dem Projekt verhält nachdem es (auf einem anderen Rechner) schon erfolgreich portiert wurde. Da bekomme ich dann Meldung "Projekt schreibgeschützt". Der Nutzer mit dem ich arbeite ist in der Gruppe Administratoren, diese hat in den Projektverzeichnissen Vollzugriff. Zumal: Das dearchivieren des Projekts hat ja auch geklappt. Ich geh' doch recht in der Annahme das im Update 2 das Update 1 schon mit enthalten ist? Das Errorlog der DB von dem Versuch:
Grüße, Lauckner DateianhangFiles.zip (212 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/19/2022 07:39:23Errorlog und andere Datei als zip Datei angehängt. |
|
19.10.2022 10:03 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 12651 Bewertung: (1621)
|
Hallo Lauckner war denn vorher das 2008 SP3 installiert und du hast einfach das 2008 SP5 drüber installiert oder hast du von vorne angefangen? War vor der Installation von WinCC flexible das Step7 schon installiert? dein User muss auf jeden Fall in der SIMATIC HMI Gruppe sein. Vielleicht noch den FAQ checken: LINK viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.10.2022 18:53 | |
Beigetreten: 05.01.2018 Letzter Bes: 21.10.2022 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Das sagt mir nix und hab ich auf dem Rechner nicht gefunden. Als ich google gefragt hab bekam ich einen Hinweis das es die Anwendung erst ab WinCC 6.x dazu gibt. Für die neueren Versionen hab ich noch den Hinweis entdeckt:
Dementsprechend hab ich den Step7-Projektordner im Windows nun so eingerichtet das die Schreibrechte der Gruppe in die Unterordner vererbt werden. Jetzt kann ich wieder arbeiten. Warum das aber mal mit und mal ohne geht ist mir schleierhaft... |
Folgen Sie uns auf