Industry Online Support
Technical Forum
12.07.2011 11:46 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo TomS, welche Version des SIMATIC Manager (STEP 7) verwendest du aktuell. Schaue mal bitte unter Hilfe > Info nach. Gruß Gucci |
12.07.2011 11:50 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Gucci, aktuell V5.4 SP5 V5.5 liegr aber schon auf meinem Schreibtisch. Gruß Tom |
Zuletzt bearbeitet von: TomS am: 12.07.2011 11:51 |
|
12.07.2011 15:45 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo Tom, ein Kollege und ich können das von dir beschriebene Verhalten mit STEP 7 V5.5 nicht reproduzieren. Trotz nochmaliger Erzeugung (Generierung)des Instanzdatenbaustein, bleibt der Kommentar erhalten. Ich gehe davon aus, dass du den Kommentar im entsprechenden Kommentarfeld meinst. SieheScreen Shot in der Dateianlage (PDF-Datei). Also rechter Mausklick auf den Instanz-DB und dann die Funktion “Objekteigenschaften“ aufrufen. Du schreibst: Wenn ich nun nach einer Änderung den Instanzdatenbaustein neu erstellen muß, ist dieser Kommentar leider wieder verloren. Frage: Was genau meinst Du mit “neu erstellen“? Gruß Gucci DateianhangInstanz_DB6.pdf (113 Downloads) |
Folgen Sie uns auf