31.08.2015 16:45 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 11.03.2025 Beiträge: 326 Bewertung:
|
Hallo, gibt es irgend eine Möglichkeit bei einem DB mit "optimierten Bausteinzugriff" einen Datenbereich, z.B. mit dem MOVE_BLK_VARIANT, indiziert zu kopieren, so das Datentyp nicht gleich sein müssen und die Daten nicht als Array vorhanden sind, vom Beispiel der absoluten Adressierung... SRC: P#E600.0 Byte 100 DST: P#DB12.DBX36.0 Byte 100 das dann nur eben symbolisch beim "optimierten Bausteinzugriff" ohne Array´s ? Gruß Jürgen |
01.09.2015 08:07 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 26 Bewertung:
|
siehe https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/132611/ |
01.09.2015 08:56 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung:
|
Thema wurde doppelt veröffentlicht. Das zweite Thema ist mit dem Titel Datenbereich kopieren im optimierten Bausteinzugriff zu finden. Grüße |
Folgen Sie uns auf