04.12.2019 11:21 | |
Beigetreten: 04.12.2019 Letzter Bes: 07.03.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Hallo! Es geht um Folgendes Dokument: Datentyp DB_ANY verwenden (S7-1200, S7-1500): https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109755202?c=103626297227&lc=de-DE Kann das wirklich funktionieren? In FC_PrepareOrder werden an die FC_Prepare*-Funktionen leere Temp-Variablen (#Hole, #WindowStatic und #WindowFlexible) übergeben. Nur die Variablen #Order und #a enthalten doch tatsächlich Werte? Oder passiert hier etwas, was auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist? |
Zuletzt bearbeitet von: butix am: 12/04/2019 11:32:18 |
|
20.12.2019 11:59 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo butix, in einem ARRAY des Datentyps DB_ANY können Sie alle Arten von Datenbausteinen speichern. Zum Beispiel die Technologiedatenbausteine der Technologieobjekte eines Projektes. Ein ARRAY vom Datentyp DB_ANY kann damit beispielsweise eine Liste von Achsen darstellen. Damit lassen sich Technologieobjekte flexibler in einem Anwenderprogramm einbinden. Weitere Informationen und ein Beipiel finden über den Link: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109750880 Mit freundlichem Gruß |
18.05.2022 08:28 | |
Beigetreten: 23.06.2016 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 81 Bewertung: (2) |
Hi, der DB_ANY ist einfach ein Zeiger auf einen DB. Im Anhang mal ein Minibeispiel. Grüße |
Folgen Sie uns auf