07.04.2016 16:10 | |
Beigetreten: 02.02.2015 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo! Ich simuliere gerade ein Programm, und habe da Schwierigkeiten... In einer ET200SP 1510F habe ich ein Sicherheitsprogramm, um einen
Ölbrenner zu reinigen (ausblasen). Jetzt habe ich hier und da das Problem, dass mir die CPU beim drücken von Start/Stop mit der Fehlermeldung "Datenverfälschung vor Ausgabe an F-Peripherie" in STOP geht. Manchmal kann ich 10-15 mal Start/Stop drücken ohne, dass die CPU
in Stop geht, manchmal passiert das schon beim ersten mal. Ich habe schon alle Handbücher/Tipps dazu gelesen/versucht, jedoch ohne erfolg. Unser Programm hat bei der ET200S tadellos funktioniert. Vielen Dank euch schonmal! MfG Martin Dateianhangscreenshots.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 11.04.2016 07:48:06Screebshots in den Anhang verschoben |
|
08.04.2016 13:42 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, dein Problem könnte sein dass der Merker 101.0 / 101.1 sich während der Abarbeitung des F-Teils ändert. Aus dem Grund dürfen im F-Teil auch keine Taktmerker verwendet werden. Du musst im Standardteil die Merker umkopieren damit diese den gleichen Zustand von Anfang bis Ende eines F-Zyklusses haben. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
08.04.2016 13:53 | |
Beigetreten: 02.02.2015 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Wie garantiere ich bei einem Meker, dass dieser sich nicht ändern kann ? Das Standard-Programm/HMI läuft ja unabhängig vom F-Programm .. also muss ich diesen Wert ja irgendwie während mein F-Programm läuft sperren. Im Standardprogramm ein S/R-Flipflop welches nur mit einem "Enable" Signal aus Beginn der F-Ablaufgruppe eine Änderung am S/R zulässt? Oder das Umkopieren in einem Weck-OB erledigen, welcher ein ganzzahlige vielfache Aufrufzeit als mein F-OB hat ? Vielen Dank! MfG Martin |
Folgen Sie uns auf