19.08.2021 13:42 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Um das Verhalten von Skripten nachvollziehen zu können ist ein Debugger hilfreich. Für WinCC Advanced/Professional oder V7.x ist dies für vb-Skripte möglich. Hierfür wird Visual Studio verwendet. Der Prozess, wie Visual Studio mit der Runtime verbunden wird ist hier beschrieben: Handbuch WinCC Advanced/Professional (V17) Handbuch WinCC V7.x (V7.5 SP2) Kann nun auch debuggt werden, wenn die Runtime auf einem anderen PC-System läuft als Visual Studio? Hierfür wird eine Remote-Verbindung benötigt. Die Microsoft Remotetools ermöglichen diese Verbindung. Die Vorgehensweise ist dann wie folgt:
Mit freundlichen Grüßen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.08.2021 13:48 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 245 Bewertung:
|
Hat bei mir mit Visual Studio 2015 und WinCC RT Advanced V15.1 funktioniert. Danke für den Beitrag! |
Folgen Sie uns auf