03.06.2015 22:29 | |
Beigetreten: 04.06.2010 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 386 Bewertung:
|
Hallo Wolfgang, Ich gehe davon aus, dass Du von Desigo Insight WEB sprichst. Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten wie dies realisiert werden könnte. Aus meiner Sicht ist es das Einfachste dafür die Alarme und Events auf einen E-Mail-Empfänger zu routen. Dies hat mehrere Vorteile:
Nur zur Info die E-Mail Alert-Einstellungen für das Abspielen von Wave- oder anderen Soundfiles in Outlook 2007 in der beiliegenden Beschreibung. Ich hoffe Dir mit diesen Informationen geholfen zu haben. Viel Erfolg! Gruss
DateianhangConfiguring Desigo Insight Alarm sounds in MS Outlook.docx (353 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Albis am: 03.06.2015 22:31:50 |
|
Folgen Sie uns auf