21.07.2022 09:42 | |
Beigetreten: 25.02.2015 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 27 Bewertung: (3) |
Hallo Mauser89, ich bin nicht ganz sicher, ob du eine ET200SP Station als dezentrale Peripherie meinst oder eine S7-1500 Steuerung in Baufrom der ET200SP (also S7-1510/1512) meinst. Deswegen die Antwort in zwei Teilen: 1. ET200SP IM 2. ET200SP CPU (1510/1512) EtherNet/IP Scanner – Anschluss von EtherNet/IP Peripherie an SIMATIC S7 Controller Abgesehen von deiner Frage nach Ethernet/IP:
OPC UA und Modbus würde ich persönlich einer Verbindung über Ethernet IP vorziehen. Viele Grüße 7Grad |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf