Industry Online Support
Technical Forum
11.09.2017 11:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Es gibt eine neue Generation Logo Power Netzteile. Der erste, sofort auffallende, Vorteil ist die veränderte Gehäusebreite bei allen Varianten. Ganz neu ist eine 18mm breite Variante mit 12V/0,9A und 24V/0,6A. Hier gibt's genauere Info's zu den neuen Logo Power Modulen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.09.2017 21:48 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Naja bei Meanwell gibt es die HDR15 schon lange in der Größe eines Leitungsschutzschalters |
Folgen Sie uns auf