20.09.2013 09:50 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Hier findest du die getesteten Speichermedien. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21847868 Tweety |
20.09.2013 10:12 | |
Beiträge: 35 Bewertung:
|
laut deinem link sind ja die MMC und der USB zugelassen. Warum funktioniert es dann mit demUSB und mit der MMC nicht? |
07.10.2013 15:35 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo underfrange, was für einen USB-Stick und was für eine MMC-Karte hast du denn im Einsatz? MfG |
19.03.2014 04:05 | |
Beiträge: 35 Bewertung:
|
Also es hat funktioniert. DieKarte hat anscheinend einen Defekt. Mit der neuen funktioniert es einwandfrei |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf